This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:关于 GPIO 中断路由器,路由8和路由9

Guru**** 2440240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230503/am2434-about-the-gpio-interrupt-router-router8-and-router9

器件型号:AM2434

您好:

    当我使用 syscfg 时、为什么我只能选择2个路由器、即路由8和路由9、但当我需要3个 GPIO 中断时应该怎么做?

  主 GPIOMUX 的 GPIO 中断映射 为  MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_0至 MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_15   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我可以在 syscfg 中获取多达8个中断路由器输出。 我正在使用 MCU+ SDK 08.06.00.43和 GPIO_INPUT_INTERRUPT_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang

    您正在使用哪个版本的 MCU+ SDK?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,SDK 的版本是 MCU_PLUS_SDK_am243x_08_05_00_24

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    He He He He ,

    08.05.00.24中的 GPIO 元数据存在问题。 它在08.06.00.43中得到了修复。 请将您的 MCU+ SDK 迁移到08.06.00.43。

    此致、