This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y-BGAEVM:将 CCS 项目提交给版本控制

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1227186/msp432e411y-bgaevm-committing-ccs-projects-to-version-control

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM

您好!
我正在尝试将 TI RTOS 工程提交到版本控制、但很难找到所有需要受版本控制才能使生成服务器流水线生成工程的工程文件。

我有:

  • 我的主 MSP432项目。
  • TI_RTOS 链接工程。
  • 具有重建库的经过略微修改的 simplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12版本。

此版本构建并已致力于版本控制。

为了满足公司的要求、已将 TI RTOS 工程和修改后的 SDK 放置在主工程目录的"lib"目录中。 现在无法使用命令行管线进行构建。 当我检查到一个干净的位置,问题是清楚的:

首先、主工程找不到其链接资源、即 TI_RTOS 工程。 我只需将 TI_RTOS 工程添加到我的工作区、就可以了、但我无法看到任何反映该更改的修改文件、我可能需要重新提交这些文件来修复流水线构建。 链接的资源位置似乎是工作区而不是工程的一个特性、但工程位于工作区位置内(可能是几个工程中的一个)、因此工作区当前不是存储库的一部分。 是否需要提交工作区? 如果是这样、我仍然无法发现任何提供链接资源位置的工作区文件。

第二、主工程通过 TI_RTOS 工程导入 SDK 位置。 这是指我的硬盘驱动器上的一个旧版本、因此在构建服务器上自然无法工作。 同样、在 CCS GUI 中删除旧的 SDK 产品、然后从我的项目库目录中的正确位置添加新产品也非常简单。 同样、我看不到反映这一更改的文件差异。

在这两种情况下、我都可以自己构建项目、但我无法知道如何告诉构建服务器在哪里可以找到所需的一切。

谢谢

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TI RTOS 工程和修改后的 SDK 已被放置在主工程目录中的"lib"目录中。 现在无法使用命令行管线进行构建。 [/报价]

    您是否更新了库的编译器包含路径和链接器搜索路径?

    我只需将 TI_RTOS 工程添加到我的工作区即可、这没问题、但我看不到任何反映此更改的修改文件、这些文件可能已提交以修复流水线构建。 链接的资源位置似乎是工作区而不是工程的一个特性、但工程位于工作区位置内(可能是几个工程中的一个)、因此工作区当前不是存储库的一部分。 是否需要提交工作区? 如果是这样、我仍然无法发现任何提供链接资源位置的工作区文件。

    我想我在这里不太清楚。 这里的 TI_RTOS 项目是什么? 您在谈论什么修改的文件? 是您为 TI_RTOS 项目还是主项目修改的文件? 您修改的哪些文件未反映出来? 必须承认、我不是 SimpleLink 和 TI-RTOS 内部工作的专家。 一些 SDK 文件是根据用于 SL SDK 的.syscfg 和用于 TI-RTOS 的.cfg 生成的。 我不确定您修改了哪些文件。 我知道 ti_drivers_config.c 和 ti_drivers_config.h 等文件是基于.syscfg 生成的。 如果您修改这些文件、那么在您下次重建项目时这些文件将被覆盖。  

    以 uartecho.syscfg 为例、如果碰巧修改这些文件、您可以扩展生成的文件、并使其不会再次生成。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的观看。

    首先、要明确的是、我在构建我的项目时没有遇到问题、我可以这么做。 我的问题是将它承诺到 VC 以便其他人可以构建它。

    关于 TI_RTOS 工程:

    首次导入基于 TI RTOS 的示例(例如 tcpecho_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs)时、您还会在工作区中获得第二个项目- tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs。 此 TI_RTOS 工程包含 release.cfg、您可以在其中更改 RTOS 的配置(优先级数、矢量位置、启用任务标签...)。 它会构建一个 RTOS 库 sysbios.aem4f。

    主工程将"tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs"作为链接资源、并从该工程继承一些重要的符号、例如 SDK 位置和一些其他路径。

    我们已经将 TI RTOS 项目移动到主项目内的库目录中。 只要更新工作区以在新位置包含 TI RTOS 工程、就会生成该工程。

    我们还将 SDK 移到了主工程目录内的 lib 目录中。 我在 TI_RTOS 项目中设置了 SDK 的新位置-一切都构建正常。 (要执行此步骤、我在 CCS 的首选项设置下将新的 SDK 实例添加到 CCS -然后可以在 RTOS 工程的属性对话框中将新的 SDK 添加到该工程中)

    问题是、对于这两项更改、我无法看到任何已更改以反映新位置的文件。 我似乎没有可以承诺更新这些新位置的更改文件。 我的构建正常、但是构建服务器失败了。

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     我不知道如何回答您的问题。 我需要将您的问题转发给我们的 CCS 专家、以获取有关工程如何/是否在工作区元数据中注册的评论。

     这是我可以看到的。 在 tcpecho_msp_EXP432E401Y_tirtos_ccs 中、有一个对 tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs  的依赖项。  

    在链接器库搜索路径中、有以下路径可访问 tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs。  

    假设在您将 tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs 移动到 主项目中的子目录(如/lib)之后、您会想知道在不同的 工作区元文件之间更改了哪些元数据文件、以便可以对这些元数据进行版本控制。 这是正确的理解吗?

    我会将您发表的文章转给我们的 CCS 专家以便评论。 同时,我认为有一个实验你可以做. 创建另一个包含主工程的工作区、并 以并行层次结构创建 tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs  、与示例 tcpecho_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs 相同。 对工作区和 CCS 元文件的两个工作区进行超越比较。 另一个工作区是将 tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs 移动 到主项目下的/lib 中的工作区。 我不知道此比较是否会揭示有关 tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs 的位置变化的任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们已将 TI RTOS 项目移至主项目内的库目录。

    您是否将 TI-RTOS 项目合并到主项目中以便只使用一个 RTSC 项目? 还是两个独立的项目、其相关 RTOS 项目文件夹只是物理移动到主项目的库目录中?

    链接的资源位置似乎是工作区的一个功能,而不是项目

    链接的资源路径变量和编译变量均可在工作区和工程级别设置。 如果在工作区级别设置、则该信息将存储在工作区文件夹元数据中。 请参阅以下文档的"变量"部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APCOPn6qUQAjzKNUeB0cuQ__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    Unknown 说:
    第二、主工程是通过 TI_RTOS 工程导入 SDK 位置。 这是指我的硬盘驱动器上的一个旧版本,因此在构建服务器上自然无法工作。

    已发现产品的信息实际上根据 CCS 安装而定。 一旦 CCS "发现"某个产品(如 SDK 或 TI-RTOS)、该信息将存储在 CCS 目录内的一个文件中、并将应用于使用同一 CCS 安装的所有工作区。 如果使用新的 CCS 安装程序、则该 CCS 安装程序需要重新查找产品。

    请参阅以下文章中的"产品发现": https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AO8DVCZhl0Kt5-yIAVmyvQ__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    希望这有助于澄清一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助。

    我还没有将 RTOS 项目合并到我的主项目中-这可能会有所帮助。 是否有任何有关如何执行该操作的信息?

    我们的编译服务器专家通过将 RTOS 工程移至与主工程相同的顶层目录来实现编译-该目录作为"工作区"传递给 Eclipse 命令行编译工具、然后找到链接的资源。

    他们需要的另一个技巧是在构建服务器上的 Code Composer 中安装 SDK。 不幸的是、这意味着任何克隆系统信息库 的人在构建之前也必须执行此操作-它并非全部包含在系统信息库中。 我想这与安装编译器的要求没有什么不同、但我假定项目会知道这一点!

    最后一步是重命名 SDK。 我们有多个电路板使用 MSP432E401和...411、这些电路板对 SDK 需要不同的模块、因此我们需要安装几个需要不同名称的不同版本。 似乎我们可以通过调整 SDK 中的一些清单文件来实现这一点。

    谢谢

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有将 RTOS 项目合并到我的主项目中-这可能会有所帮助。 是否有任何有关如何执行此操作的信息?

    其中涉及将主工程转换为 RTSC 工程并添加适当的文件。 这有点超出我的专业领域、我不确定这是您想要尝试的东西。

    我们的构建服务器专家已设法通过将 RTOS 项目移至与主项目相同的顶层目录来构建该项目-该目录作为"workspace"传递给 Eclipse 命令行构建工具,然后它会找到链接的资源。

    由于 RTOS 工程是主工程的相关工程、因此两者都需要导入到工作区中  

    他们需要的另一个技巧是在构建服务器上的 Code Composer 中安装 SDK。 不幸的是、这意味着任何克隆系统信息库 的人在构建之前也必须执行此操作-它并非全部包含在系统信息库中。 我想这与要求安装编译器没有什么不同、但我假定项目会知道这一点!

    是否在 CCS 内安装 SDK、以便自动发现该 SDK? 您通常不希望将 SDK 安装在 CCS 文件夹中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢、

    听起来将我们的项目转换为 RTSC 项目会使它们更独立、更容易进行版本控制和持续集成。 我也不知道怎么做-实际上,我想知道有多少人实际上做! RTSC 系统非常巧妙但非常复杂。 如果能够合并和更新这些文件,将会很有用。

    在我们的构建服务器上、经修改的 SDK 副本全部放置在 C:\ti 中、但也需要通过 Preferences 窗口作为产品添加到 CCS 中。 现在这似乎显而易见,但我错误地假定所有需要构建的信息将是项目的一部分.