This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:事件捕获不正确

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210848/rm44l920-incorrect-event-capture

器件型号:RM44L920

大家好、

您能帮助我们解决客户在使用  eCAP 模块时遇到的问题吗? 请参阅下面的问题详细信息。

我一直在开发 TI RM44L920APZT MCU。  我一直在使用 eCAP 模块和 CAN。 没有 CAN、eCAP 运行正常、但实施后、它会通过错误的事件捕捉影响 eCAP 模块。

此问题的原因可能是什么?
此致、
达尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我过去没有看到类似的问题、因此您能共享您的代码以便在最后分析和调试问题吗?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭线程是因为从这么长的时间没有听到回声。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。