This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:需要有关如何使用 Digital Spectrum XDS510 (微控制器较优 TMS570LS1224)以可读格式(.int)导出 FEE (Bank7)数据的帮助

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209205/tms570ls1224-need-help-on-how-to-export-fee-bank7-data-in-readable-format-int-using-digital-spectrum-xds510-microcontroller-is-the-champion-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

需要有关如何以可读格式导出 FEE (组7)数据的帮助。  

我们为应用和调试器工具使用 TMS579LS1224热门微处理器的是 Digital Spectrum XDS510 USB。

我们执行 NVM 损坏测试、其中我们从 FEE 中读取数据并损坏某些内存地址中的数据、然后刷写相同的数据以观察问题。  

对于较旧的微控制器、我们原本 使用 XDS510调试器和 nowFlash 工具  导出.int 格式、但较新的冠军微控制器不能通过 nowFlash 工具被推广/导出

我们还尝试使用 Uniflash 和 XDS510调试器以 int 格式导出 FEE 数据、但 uniflash 仅允许.bin/Coff 格式导出。

 

请告诉我如何以可读格式(.int 格式、我们可以更新此格式)导出 FEE 数据并将其写回相同的存储器范围(FEE 区域)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhimashi:

    您曾尝试过使用 CCS 吗?

    在 CCS 中、我们有一个内存浏览器、我们可以右键点击并选择"Save Memory"选项来导出内存数据

    我们可以在此处选择地址、长度和格式  

    但请记住、我没有尝试使用"XDS510"调试器、因为我没有这样做。 请在结束时尝试并告诉我。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我不起作用、 因为这种方法也 允许只使用 COFF/BIN 格式的 CCS 工具。 此外、我们将不会在我们的测试台中使用 CCS。  我们需要转储 EEPROM。 int 文件、在此文件中、我们将重写一些字符串以验证正确性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhimashi:

    您使用的是哪个版本的 CCS、我使用了12.0.0版本。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 8.x.x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    CCS 8.x.x

    您是否可以最终使用最新的12.0.0进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何其他可能出口转储? 因为 Test Bench 没有 CCS 工具。 我们有调试器和硬件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会就此向内部团队核实、然后再回来。

    您能否共享您正在查找的示例.int 格式文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭线程是因为从这么长的时间没有听到回声。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。