This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:关于 ECC 和 ESM 的一些问题

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1205334/tms570lc4357-some-questions-on-ecc-and-esm

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、Wang:

   我对 ECC 和 ESM 模块有一些问题。

   1.当我使用 F021 API 擦除 闪存存储体1、并且不将 MCU 复位时、ESM 不会 导致任何错误。  但如果我重新启动 MCU、ESM 将导致错误、即"esmREG->SR1[1]=8"、ECC 损坏。

   2.我可以在 MCU 启动后禁用 ESM 功能吗?

   3.为什么 halcogen 不显示 ESM 组2错误的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li xy:

    您可以附加用于调试的项目吗?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、mycompany 不允许

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li xy:

    您是否有可能再创建一个最小的项目、从而解决最终遇到的问题?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭线程是因为从这么长的时间没有听到回声。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。