This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:使用 XD110 USB 调试器从 CCS 加载程序时显示错误-2131 @ 0x0

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209507/tms570lc4357-showing-error--2131-0x0-when-loading-program-from-ccs-using-xd110-usb-debugger

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们尝试 通过 XD110 USB 调试器在 TMS570LC4357板上加载程序。 它一直显示 错误-2131 @ 0x0、并且错误(nERROR MCU)引脚的红色 LED 亮起。  

我们如何解决呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gloria:

    是定制电路板还是特定于 TI 的电路板(例如 Launchpad)?

    您是否会尝试较低的 TCK、例如1、0MHz? XDS110 TCK 的默认设置为2.5MHz。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    我们曾尝试将 TCK 从5.5M 降低到100K Hz、但都无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是定制电路板还是特定于 TI 的电路板(例如 Launchpad)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭线程是因为从这么长的时间没有听到回声。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。