This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:闪存仿真 EEPROM (FEE)耐久性

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230882/rm46l852-flash-emulated-eeprom-fee-endurance

器件型号:RM46L852

您好!  

我将使用闪存仿真 EEPROM 以及为 RM46提供的 TI FEE API。
我正在寻找有关 EEPROM 耐久性的文档。
更具体地说:

-是否存在磨损矫正?
-支持多少次读取/写入?
-保留时间是多少?
-如果 MCU 在 电源复位时写入数据会发生什么情况?

此致!
加布里埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gabriel:

    请参阅器件数据表中的表6-25:

    和 FEE 用户指南: