This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:开放式 BMIP 集成

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230950/tm4c1294ncpdt-open-bmip-integration

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!  

我们需要将 Open BMIP (通过以太网)集成到我们的系统中。  我想知道是否存在适用于 Open BMIP 的 TI 库(我在封装中没有找到它)。  我们的开发 环境是使用 C 的 Keil 5.28。 如果没有、您是否有可以推荐的第三方库?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     说实话、这是我第一次听说针对卫星调制解调器应用的 OpenBMIP。 据我所知、TI 没有这样的库。 进行 Google 搜索时、BMIP 的信息不是很多、更不用说它的开源库了。 我认为我不能提供任何第三方图书馆的指导,除了做更多的谷歌搜索,你也可以做. 很抱歉这里没有指引。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过去、我们只使用了非常小的一部分标准、但现在看起来我们需要全部。  我在某个地方找到了文档、但找不到库。  谢谢!