This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM263X:如何更改器件配置?

Guru**** 2928970 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2631, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230904/mcu-plus-sdk-am263x-how-to-change-device-configuration

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM263X
主题中讨论的其他器件:AM2631SysConfig

我无法更改项目首选项(常规->项目->设备)中的"变体和核心"字段。

从 SDK 导入示例时、会发现一个示例的默认配置为 AM2631。

"使用 SysConfig 编辑器迁移..."的意思是什么?

如何更改任何其他配置的此字段? (AMX2634、AMX263_LaunchPad 等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladyslav:

    这是在将 AM2631用于所有 CCS 工程的 syscfg 中存在一个已知错误。 该问题将在下一个版本中修复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming Wei:

    下一版本将在何时发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladyslav:

    下一个 MCU+ SDK 版本为09.00.00、计划在2023年8月末发布。

    此致、