This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TI ARM 编译器 v20.2.0.LTS - MISRA 检查合规性矩阵

Guru**** 2559750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230776/tms570ls3137-ti-arm-compiler-v20-2-0-lts---misra-checks-compliance-matrix

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我们正在使用 TMS570LS3137处理器进行 EN50657安全认证项目。 在安全认证过程中、我们寻求遵守 MISRA C 指南。

我们的工具链包括 TI ARM 编译器 v20.2.0.LTS。 用户手册 spnu151w 提到编译器能够执行某些 MISRA 检查、但我找不到有关可以执行哪些检查(如涉及 MISRA 规则)以及这些检查的可靠性的任何信息。 是否有可用的合规性矩阵?

我们还使用静态代码分析工具来检查 MISRA 合规性(提供这样的合规性矩阵)、但使用编译器具有一些冗余也是有益的。

感谢你的帮助。

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    TI ARM 编译器可以检查 MISRA-2004规则的大部分(但不是全部)是否符合规范。  相关详细信息、请在 ARM 编译器手册 中搜索标题为" 使用 MISRA C 2004 "的章节。  

    另请参阅名为  misra.txt  在 TI ARM 编译器安装中: