This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM263x 的 CCS J-link 支持

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1229523/am2634-q1-ccs-j-link-support-for-am263x

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好、

  我的客户想知道他们是否可以将 J-Link 调试器与 AM263x 配合使用? 他们希望使用更强大的功能、例如通过调试访问端口实时访问系统存储器和外设寄存器、而不停止内核。 J-Link 是 AM263x 的选项吗? 或者 xds200、XDS560是否可以实现同样的用途?

此致

安德烈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre:

    可以、AM263x DEBUGSS 与 Segger J-Link 调试器兼容、但尚未部署为受支持的解决方案。 XDS560也是一款可以使用的高性能调试器。   如需更多详细信息、请参阅 software-dl.ti.com/.../emu_xds560v2.html。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zackary、

      选择 JLink 选项时、我可以看到 AM26x 或 AM24x 选项。 您能检查一下吗?

    此致

    安德烈  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre:

    您能否在此处确认您正在使用的 CCS 是哪个版本? 请确认您已安装最新版本的 CCS 和 Sitara MCU 器件支持包(版本1.2.3)。

    https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.3.0

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zackary、

      我仍使用 CCS12.2。 CCS12.3中的仿真套件可支持 JLINK?

    此致

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zackary、

      我升级到12.3,但情况是一样的。 我无法将 JLINK 与 AM263x 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吕运平 说:
    我的客户想知道他们是否可以将 J-Link 调试器与 AM263x 配合使用?

    在查看支持的器件列表时、它看起来与 J-Link 支持 AM2x 不同:

    https://www.segger.com/supported-devices/

    吕运平 说:
    或者 xds200、xds560可以实现同样的目的吗?

    R5内存的实时内存访问由于多种原因而被禁用、我将忽略这些细节。 有一个潜在的权变措施、但有点杂乱。 如果这是一个大问题、我们可以让客户尝试一下。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:

      目前、我们正在努力说服一个非常重要的客户转向我们当前的解决方案。 实时存储器访问是他们关注的一个问题。 他们的软件团队认为我们的工具不像他们当前的工具那样方便。 因此、该功能对我们来说非常重要。

    1.此变通办法是否可与 xds200和 XDS560一起使用?

    2.由于较新的或高端 J-Link 已支持 R5F/R52内核、我们是否计划添加 AM263x/AM243来支持 J-Link 调试器?

    此致

    安德烈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 此变通办法是否可与 xds200和 XDS560一起使用?

    与 CCS 结合使用时、它应适用于 AM263x 支持的任何基于 XDS 的调试探针

    2. 由于较新的或高端 J-Link 已支持 R5F/R52内核、我们是否计划添加 AM263x/AM243来支持 J-Link 调试器?

    这是 SEGGER 需要做的事情。 最好直接与 SEGGER 联系。

    谢谢