This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:用于 USB 器件的 PID/VID

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230642/tm4c1294ncpdt-pid-vid-for-usb-devices

器件型号:TM4C1294NCPDT

我写信询问 USB 设备的 VID/PID 请求暂停的情况。  
我有兴趣为基于 TM4C1294NCPDT 微控制器的 USB 大容量和 USB DFU 器件获取新的 PID/VID、  
但我从这篇文章中了解到、  
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1199179/tm4c1231h6pm-generate-vid-pid-for-usb 
TI 最近暂停了 VID/PID 请求。

 

如果您能提供有关 VID/PID 请求的当前状态的任何信息、我将不胜感激。  
暂停是否已撤销、或请求何时恢复的预计时间安排?  
如果请求仍处于暂停状态、是否有可用于  
是否为我的器件获取新的 PID/VID?

 

如果有任何可用的关于 VID/PID 请求的更新或信息、敬请告知。 感谢您在这方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     回复参考帖子的工程师不再支持此产品。 我需要在内部重新讨论这个主题、然后与您联系。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathias:

     我需要与你私下讨论这个过程。 我会向您发送一个 E2E 朋友申请、以继续讨论。 收到通知后、请接受我朋友的请求。 与此同时、我将关闭此主题。