This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:配置 ADC

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1228775/tms570ls3137-configure-the-adc

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

我们的客户正在使用 TMS570LS3137、并且想知道如何配置连接到引脚 V8和 V9的 ADC。 请参阅随附的原理图以供参考。

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我们已着手解决您的问题、并将很快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    设计该原理图时肯定出现问题、实际上这些不是模拟引脚。

    和以下是在 TMS570LS3137的 ZWT 封装中可用的模拟引脚列表。

    这些引脚只有一个功能。 也就是说、

    V8将作为 MIBSPI3SOMI[0]

    V9将充当 MIBSPI3CLK。

    所以、在这些引脚上不能执行任何其他功能。 还要记住、模拟引脚不会与任何数字功能进行多路复用、您可以在我的第一张图中看到相同的内容。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    感谢您的答复。 请在下方查看我们的客户反馈。

    我们将 AD7476SRTZ-R2 ADC 用作 ADC 输入和微控制器之间的接口。
    我们将 ADC 输入电压馈 送到 AD7476SRTZ-R2、此 ADC 将根据从微控制器接收的输入芯片选择时钟进行处理。 经过处理的数字数据将提供给微控制器。
    因此我们正在尝试 从微控制器发送芯片选择和时钟、但 ADC 没有响应。  
    我附加的定制电路板原理图、请检查。

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    Balu Banoth 昨天通过私人聊天联系了我,我在那里澄清了他的怀疑。

    实际上、他使用的是 LS3137控制器中的外部 ADC、而不是内部 ADC、外部 ADC 和控制器之间的通信是 SPI、因此他应通过 SPI 通信读取 ADC 值。 但它是尝试使用内部 ADC 实现的。

    我已经与他沟通过、并提供了一个示例项目、说明如何通过 SPI 通信从外部 ADC 读取 ADC 值。

    e2e.ti.com/.../External_5F00_ADC_5F00_AD7476_5F00_TEST.7z

    我想我们可以关闭这个主题。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sir 帮助我  Sir