This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:是否有可用于示例代码库的源代码?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230489/am2631-is-there-source-code-available-for-the-example-code-libraries

器件型号:AM2631

我正在使用263x 开发板来评估将该处理器用于我们的安全关键型应用的可行性、因此我需要控制所有源代码、而且库对于正式的软件认证来说存在问题。 我已经从您的 GPIO_MULTI_LED_BLINK 创建了我自己的 LED_blinky 应用、并且删除了对除2个文件之外所有外部代码和库的引用: drivers.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib 和 nortos.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib 。 源代码是否可用于这些库?  

谢谢。

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    MCU+SDK 本身中已经存在所有源代码。 它们都在 源/  文件。 您需要单独编译它们、并考虑更改标头相对位置等。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_08_04_00_17\source\drivers -所有驱动程序都存在的路径。 我是否可以知道将库链接到您的构建系统时存在什么问题? 我不是在强化这个想法、而是想了解它是如何影响最终应用的。 静态链接是处理此类查询的最简单方法、但您可以自由地单独编译源代码。

    谢谢。
    兴植