This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G 128k 闪存系列和#39;系列的封装

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1229560/mspm0g3507-mspm0g-128k-flash-series-s-lineup-of-package

器件型号:MSPM0G3507

您好

我的客户正在考虑 MSPM0G 系列。

我有一个问题。

我想有一些64引脚封装系列。

但我在 TI store 中看不到这些量产数据。

具有64引脚和128KB 闪存的 MSPM0G 的重新注册日期是什么时候?

谢谢。

GR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关新器件的供货和发布信息、请与您当地的 TI 销售代表联系。 您还可以观看产品页面以获取更新。

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:

    感谢您的支持。

    我会联系。

    此致、

    GR