Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, HALCOGEN
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
您好!
您能帮助您在某些数据表中找到以下 ESM 错误定义吗?
或说明如何设置 ESM 模块的 esmREG->IOFFHR/esmREG->IOFFLR 寄存器来选择通道? 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jagadish、您好!
同上问题。
我们只执行如下闪存 ECC 2位错误强制测试:
1.使用测试类型"flash_ecc_test_mode_2bit"运行 API 函数。
RetVal = SL_SelfTest_Flash (FLASH_ECC_TEST_MODE_2bIT、true、&failInfoFlash);
2.预计会出现以下 ESM 错误。 对吧?

但是发生了如下所示的意外中断类型"ESM_G2ERR_CR5_BUSERR":

4.通过 CCS 调试、我们发现寄存器 esmREG->IOFFHR 的值变为"36" 、并且 ERR 组2的通道在错误注入"flash_ecc_test_mode_2bit"后变为"36-1-32=3" 。
问题是如何将寄存器"esmREG->IOFFHR"设置为"36"、以及如何将其设置为"54"、以使信道成为预期值"54-1-32=21"。 在故障注入测试期间肯定犯了错误。

通过进一步调查,我们 发现了 将寄存器"esmREG->IOFFHR"设置为"36"的根本原因。
如果我们标记以下代码、组2通道3的 ESM 中断将消失。

我们渴望知道 如何将其设置为"54"、以使信道按照预期值设置为"54-1-32=21"。
此外、SRAM/CCMR5F 故障注入也不能触发相应的 ESM 中断。
现在、由于该问题、我们的测试任务已暂停。
此处是 TI 提供的相关源代码、请帮助您尽快进行检查。 非常感谢。
e2e.ti.com/.../5684.sl_5F00_selftest.c
2. 预计会出现以下 ESM 错误。 对吗?
SL_SelfTest_Flash (FLASH_ECC_TEST_MODE_2bIT、true、&failInfoFlash); --> ESM 2.3将被设置。
SL_SelfTest_Flash (FLASH_ECC_TEST_MODE_1位、true、&failInfoFlash); --> ESM 1.4将被置位。
4. 通过使用 CCS 进行调试、我们发现寄存器 esmREG->IOFFHR 的值变为"36" [/报价]这是 ESM 2.3->21h + 3 = 36
您好、QJ:
1.为什么 FLASH_ECC_TEST_MODE_2BIT 触发 ESM2.3、而不触发 ESM2.21? 在另一个帖子中、Jagadish 已确认 FLASH_ECC_TEST_MODE_2BIT 将触发 ESM2.21。

2.我们的测试,无论我们 为函数 sl_SelfTest_Flash 选择何种测试类型,它总是触发 ESM2.3(esmREG->IOFFHR 变成"36" )。
这是因为我们在下面添加了代码。 如果我们将其标记为0、则也不会触发 ESM2.3。

3.请按以下方式检查您的代码。 非常感谢!!
我们渴望知道 如何将信道设置为"54"以使信道为"54-1-32=21"作为预期值。
ESM 1.54 --> 41h +54-32 = 41h+22 = 87

如果 esmREG->IOFFHR = 54 = 36h --> 36h - 21h = 15h = 21 --> ESM 2.21
esmREG->IOFFHR with "54"。
该寄存器为只读、我们无法 手动将此 esmREG->IOFFHR 设置为"54"。
您是否测试了所有 API 并验证了它们 在 RM57L843器件上的可用性? [/报价]SDL 开发团队在 SDL 发布之前测试了所有 API。 但我没有测试所有的 API。
ESM 由3组组成。 第3组误差始终生成 nERROR 引脚输出。 组2错误总是生成一个高优先级中断(VIM 通道0)、而组1错误具有一个可配置的中断响应(启用或禁用、低优先级或高优先级)。
使用:ESMIESR1/4/7寄存器启用组1错误的中断、而中断优先级由 ESMILSR1/4/7寄存器控制。 您可以使用 HALCoGen 配置 ESM 中断:

对于故障注入选项、ESM 中断被启用、所以在错误注入时生成中断:

ESM 中断处理程序定义如下:


但 SDL 不针对闪存1位 ECC 自检提供故障注入选项。 因此、要启用中断、请注释以下语句:

您好、QJ:
1.您能否确认我们是否需要将代码标记为以下代码来为 RM57进行故障注入?

因为如果我们没有将其标记为0、 无论 参数是何种类型、或者即使参数为空、任何对 sl_SelfTest_Flash 的调用都将始终触发 ESS2.3故障。
2.在标记完步骤1中提到的代码后,让 我们执行闪存 ECC 1位错误强制测试。
根据你的建议、我将代码标记为如下、但是相应的 ESM 组1中断仍未发生。

通过使用 CCS 进行调试、 已执行故障插入的密钥处理:

3. 在对 步骤1和步骤2中提到的代码进行标记后,让我们执行闪存 ECC 2位错误强制测试。
开始时、相应的 ESM 组2中断仍未发生。
但是如果我们在检测到 nERROR 是激活的时继续标记"return"行、那么 ESM 组2中断被触发。
如果 nError 处于活动状态,为何不继续执行检测代码中会触发 nError 的检测程序?

通过使用 CCS 进行调试、我们发现通道编号仍然为"3"、这意味着故障类型为"ESM_G2ERR_CR5_BUSERR"。

在我们执行"FLASH_ECC_TEST_MODE_2BIT"故障注入之后、您能否确认故障是否为"ESM_G2ERR_CR5_BUSERR"?
ESM 组"ESM_G2ERR_EPC_Uncorr"的中断类型不是吗?
为了节省时间、 请您一次性回答我的所有问题吗? 非常感谢。
Unknown 说:1. 您能否确认我们是否需要将代码标记为以下代码以进行 RM57故障注入?
对于 RM57Lx、闪存自检应该从 SRAM 中执行。
sl_selftest_flash()函数中存在软件错误:
原始代码为:

权变措施:
if (sl_epcREG1->CAMAVAILSTAT != regBkupCamAvail){
无符号整型 计数器 = 0 ;
for (content = 0u;content<32u;content++){
if ((volatile UINT32)(sl_epcREG1->CAM_content[content] & EPC_CAM_content_ADDR)==(* volatile UINT32 *)(flashBadECC1和 EPC_CAM_content_ADDR){
中断;
}
计数器++ ;
}
/*计算索引位置*/
索引= 计数器 /4;
索引= 计数器 -索引*4;
计数器 = 计数器 /4;
bf_set (sl_epcREG1->CAM_INDE[* counter*]、EPC_CAM_INDEX_CLEAR、EPC_CAM_INDEX_START (INDEX)、EPC_CAM_INDEX_LENGTH);
}
2.在标记完步骤1中提到的代码后,让 我们执行闪存 ECC 1位错误强制测试。
根据你的建议、我将代码标记为如下、但是相应的 ESM 组1中断仍未发生。
[/报价]请确保设置 IntEnaSet1的位4:
我只是运行测试、并获得 ESM 中断:
3. 在对 步骤1和步骤2中提到的代码进行标记后,让我们执行闪存 ECC 2位错误强制测试。
开始时、相应的 ESM 组2中断仍未发生。
[/报价]我的测试显示中断已生成、且 nERROR 变为激活(ErrPinStat = 0x0):
intOffstHigh = 0x24 --> ESM 2.3 -- Cortex-R5F 内核-所有致命的总线错误事件。 [通常是由于 闪存中的 ECC 值不正确或不完整引起的。]
您好、QJ:
必须强调两点。 必须在通过特定测试类型的正式故障注入之前解决这些问题。
1.如果我们保持以下处理有效、那么 无论测试类型如何、运行 sl_SelfTest_Flash 将始终触发 ESS2.3故障、即使函数体为空也是如此。

2. nERROR 每次在正式故障注入前都处于激活状态。 因此、如果我们不对其进行标记、我们将无法继续进行测试。
为什么会这样呢? 它是在初始阶段激活吗?

关于正式故障注入测试:
标记上述两个位置后、我开始故障注入测试"FLASH_ECC_TEST_MODE_1位"。
但 IntEnaSet1的位4在所有测试程序完成后才设置。

2.如果"FLASH_ECC_TEST_MODE_2BIT"触发"ESM_G2ERR_CR5_BUSERR"(ESM2.3)、
哪个故障注入将触发"ESM_G2ERR_EPC_Uncorr"(ESM2.21)?
1. 如果我们保持以下处理有效、则 无论测试类型是什么、运行 sl_SelfTest_Flash 将始终触发 ESS2.3故障、即使函数主体为空也是如此。
需要从 SRAM 而不是从闪存运行闪存自检。 此语句的目的是为 sl_Selftest_Flash ()函数分配内存空间。 请勿将此陈述注释掉。 谢谢
2. nERROR 每次在正式故障注入前都处于激活状态。 因此、如果我们不对其进行标记、我们将无法继续进行测试。
为什么会这样呢? 它是在初始阶段激活吗?
[/报价]如果您从闪存运行闪存自检、则可能会触发 ESM 2.3、并将 nERROR 置为有效。 在运行闪存自检之前、请确保没有设置 ESM 错误标志、例如 ESM 2.3。
如果有任何 ECC 错误、如 ESM2.3、请在执行自检之前修复该错误。
2.如果"FLASH_ECC_TEST_MODE_2BIT"触发"ESM_G2ERR_CR5_BUSERR"(ESM2.3)、
哪个故障注入将触发"ESM_G2ERR_EPC_Uncorr"(ESM2.21)?
[/报价]FULT 注入(SRAM、闪存)不会生成 ESM 2.21错误。
您好、QJ:
1. QJ:在运行闪存自检之前、请确保没有设置 ESM 错误标志、例如 ESM 2.3。
你是什么意思"自检"? 我只是执行错误强制测试"flash_ecc_test_mode_1bit/flash_ecc_test_mode_2bit"、没有"自检"。
我已经通过在每次错误强制测试之前运行"esmTriggerErrorPinReset"来重置 nERROR 标志、并且不再激活 nERROR。
2. QJ:FULT 注入(SRAM, FLASH)不会生成 ESM2.21错误。
哪个故障注入将生成 ESM 2.21错误(EPC ECC 不可纠正的错误)? 在另一篇文章中、Jagadish 已确认"FLASH_ECC_TEST_MODE_2BIT"故障注入将触发"ESM_G2ERR_EPC_Uncorr"。
3.在哪里查找并检查从以下配置生成的映射代码?
因为"FLASH_ECC_TEST_MODE_1位"错误强制始终触发 ESM2.3中断、与"FLASH_ECC_TEST_MODE_2BIT"相同 。
我想检查原始配置。

您是什么意思"自检"? [/报价]在调用 sl_Selftest_Flash (...)之前、请检查 ESM 寄存器。 状态寄存器1/4/7用于 ESM 组1。 状态寄存器2用于组2。 状态寄存器3用于组3。
3. 在哪里可以找到并检查从以下配置生成的映射代码?它们在 esmInit()中启用
[/quote]
您好、QJ:
1.您漏掉了上面列出的第二个问题:
由于"FLASH_ECC_TEST_MODE_2BIT"生成"ESM_G2ERR_CR5_BUSERR"、哪个故障注入将生成"ESM_G2ERR_EPC_Uncorr"?
2. "flash_ecc_test_mode_1bit"错误强制执行可以正常地生成 ESM 组1中断"ESM_G1ERR_EPC_SERR"。
在我将 esmREG->ILSR1设置为"1"后调用了函数"sl_esm_high_intr_handler"。

1. "flash_ecc_test_mode_1bit"--> ESM 1.4已设置
2. 应该设置"flash_ecc_test_mode_2bit"--> ESM 2.3。 但我没有设置该位。
函数"sl_esm_high_intr_handler"是在我将 esmREG->ILSR1设置为"1"后调用的。
这是预料之中的。