This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:同时并行编程多个 MSPM0L 系列时的最高效方法

Guru**** 2747305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230166/mspm0l1305-the-most-efficient-method-when-programming-multiple-mspm0l-series-in-parallel-at-the-same-time

器件型号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

您好!  

我们正在考虑使用 MSPM0L 系列并将其应用到产品中。 由于批量生产容量相当大、我们正在研究有效地写入 MSPM0闪存的方法。

Q1.是否可以将 MSP-Gang 用于 MSPM0L 系列?
Q2.您能告诉我同时并行对多个 MSPM0L 系列进行编程的最高效方法吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    MSP-Gang 可与我们的 MSPM0器件配合使用、且一次性对多个器件编程最高效。

    此致、

    卢克