This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VDDS=1.8V 时 CC2640R2F 的 GPIO 输入引脚能否处理3.3V 输入信号?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230434/can-a-gpio-input-pin-of-cc2640r2f-with-vdds-1-8v-work-with-3-3v-input-signals

主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

您好!

我有一个 CC2640R2F 使用1.8V 电源、该 CC2640R2F 输入引脚是否具有3.3V 输入容差? 如果我向其输入引脚施加了3.3V 输入、它是否能够正确读取输入逻辑、CC2640R2F 是否不会损坏?

谢谢。

迈克尔·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    如果 VDDSx 为1.8V、则与该电源关联的引脚的3.3V 输入将超过数据表中指定的引脚的绝对最大额定值。

    如果您确实需要在不同的电压下具有 I/O、则可以根据数据表的第9.11节提供这些电压:

    谢谢。

    杰克