This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:WDG Mcal -配置文件中的生成问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1236769/tmdscncd263-wdg-mcal---generation-issue-in-configuration-files

器件型号:TMDSCNCD263

HII、

目前、我在项目中使用 MCAL_AM263x_08.06.02封装。  

我在 EB 中配置了看门狗模块和生成的配置文件。   我在 Wdg_Cfg.h 文件中发现了一个观察结果,其中 Os.h 缺失了包含。

因为这,我得到了如下的错误.  

当我在 Wdg_Cfg.h 文件中手动添加 Os.h 时,它编译时没有编译错误。  

需要 Os.h 文件- 我们在 CAT 2类型中配置 ISR 时需要执行此操作。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些错误已在8.6.2.1版本中修复。 请迁移到最新版本。

    谢谢。

    兴植