This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1236055/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我在我的项目中使用的是 TMS570LC4357。 现在尝试使用 Code Composer Studio 对微控制器进行编程、在构建项目时遇到错误。 我不确定在下载 CCS 软件时是否需要为该微控制器添加任何驱动程序、或者是否与导入的编程文件有关。 已附加错误屏幕截图。 请帮助我们解决此问题

CCS softwaree2e.ti.com/.../Error_5F00_report.txt 使用的是: Code Composer Studio 8.1.0

谢谢

阿什维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwini:

    xml 配置文件应该通过 CCS 自动下载、并且不需要为此器件手动下载其他软件。

    我唯一怀疑的是  

    安装 CCS 时、您是否点击了 Hercules 安全 MCU 的复选框?

    如果你单击此框、那么包括 TMS570LC4357在内的所有 Hercules 器件的 xml 文件应该被安装到 ccsv8目录中。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。