Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305, UNIFLASH, MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 MSPM0L1306
大家好、我在某些 MSPM0L1305 MCU 上遇到了问题。 我无法再使用 XDS110调试器对它们进行调试、并且我已经将其中三个仅用于编程/调试。
我使用 UniFlash 应用程序通过安装在我们电路板设计上的 XDS110对 MSPM0L1305 MCU 进行编程、就像我在过去两周通常做的那样。 在连接到 MCU UniFlash 之前、会显示以下消息:"连接的器件是初始器件、此支持包不支持。 是否继续?" 但是 、点击"ok"后、接下来的所有操作都可以顺利进行。
然后、几天前、我收到了 UniFlash 的一条消息、要求更新 XDS110固件。 更新后、我可以正确连接到 MSPM0L1305 MCU 以读取其内容、但当我尝试加载.out 固件时、我将看到以下窗口:

编程不会继续或结束、我必须将其取消。 此时、如果我退出并再次输入 UniFlash、则在尝试连接到 MCU 时出现此错误:

此后、我尝试对 UniFlash 和 XDS110执行的任何操作都无法恢复与目标 MCU 的通信。 当然、我曾尝试强制进行重置、但仍然失败。 这种行为发生在我们安装在电路板上的三个 MCU 上。
请帮我恢复这些参数并使 XDS110调试器与我的 MSPM0L1305 MCU 通信?
谢谢你。