This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:AM243x

Guru**** 1482555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1222699/mcu-plus-sdk-am243x-am243x

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X

美好的夜晚

我已经看到了在 AM243x 演示板上运行的实时通信 SORTE_G 协议演示视频的实现。

在哪里可以找到 SORTE_G 协议(适用于 AM64x 和 AM243x Sitara 系列)的源代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    很抱歉这么晚才回复。 感谢您关注 SORTE_G 协议。

    目前 AM243x/AM64x 上的 SORTE_G 源代码不可下载、它作为内部 演示器存在。

    我们已经在以下 TI 设计中记录了 SORTE (100Mbit 版本)。

    https://www.ti.com/tool/TIDEP0061

    https://www.ti.com/tool/TIDEP-0086

    https://www.ti.com/tool/TIDEP-0085

    我们将安排 TI FAE 与您联系、讨论您对 SORTE_G 的需求。

    此致、

     托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对我来说、深入了解 SORTE_G 协议会非常有趣。

    您能和 FAE 联系吗?

    此致、

    朱利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giulio、我 希望 TI 销售团队能够继续与您联系。

    此致、

     托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    有什么消息要告诉我吗?

    朱利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    有什么消息要告诉我吗?

    朱利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giulio:

    我是 OOO,因此晚回复。 TI FAE 团队是否已联系您?

    如果没有、请在此处回答、我将通过 FAE 检查状态。

    此致、

     托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    其实 FAE 团队还没有联系过我。

    我仍然很感兴趣。 可以帮帮我吗?

    朱利奥