This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:I2C 问题

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1238029/mspm0g1106-i2c-questions

器件型号:MSPM0G1106

大家好!

我有一个关于 I2C 的问题。

如果处于目标模式:

   1.-我怎么能知道我被识别的地址,主要的一个或替代的地址?

谢谢。

特雷霍·阿西尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Asiel Trejo

    请查看 TRM 的17.3.3.8双地址一章。

    I2Cx.SSR 寄存器中的 OAR2SEL 位指示经过 ACK 的地址是否为备用地址。

    谢谢!