This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:是否在硬故障中获得 FaultISR?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1237767/tm4c1294ncpdt-get-faultisr-in-hard-fault

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好  

我获得了 FaultISR、其中的寄存器如下所示:

我可以知道如何进一步调试吗?

我只需连接 SPI G 传感器并摇动它、产生中断...让 MCU 知道数据已就绪。 然后将数据写入内存环缓冲区。

我的推导步骤是快速摇动 g 传感器...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archi:

     我可以考虑两种故障可能性。 首先、您可能没有足够的堆栈。 查看您的 LR 寄存器、它位于0xFFFFFFE9。 此存储器区无效。  将堆栈增加到更大的值应该可以解决该问题。 我不知道您的环形缓冲器有多大。 通常、故障的另一个原因是外设在使能前被访问。 确保在尝试读取/写入外设寄存器之前、先启用外设。 我建议你在中断 ISR 上放置一个断点、并单步执行以找出原因。 此应用手册介绍了如何诊断故障。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spma043