This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1299NCZAD:TM4C1294NCZAD 的直接兼容性

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1299NCZAD, TM4C1294NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1237584/tm4c1299nczad-drop-in-compatibility-for-tm4c1294nczad

器件型号:TM4C1299NCZAD
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCZAD

您好、TI!

我们有一款使用 TM4C1294NCZAD 的传统产品。  该部分目前似乎为 unobit,但 TM4C1299NCZAD 随时可以买到。

您确认 LCD 控制器是这些部件之间的唯一区别吗?  我们能否对编译的1294 二进制文件进行编程而不会出现问题、或者是否需要为1299重新编译代码?

此外、只要 LCD 控制器未被初始化、LCD 控制器引脚对于正常任务是否能完全正常工作?

谢谢!
本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

     您的理解是正确的。 TM4C1294NCZAD 和 TM4C1299NCZAD 之间的唯一区别是 TM4C1299NCZAD 上的附加 LCD 控制器。 为 TM4C1294NCZAD 构建的二进制文件将适用于 TM4C1299NCZAD。