主题中讨论的其他器件:RM57L843、
您好、TI 团队、
TMS570LS3137/RM57L843微控制器是否将支持 OTA 更新或者哪个微控制器将支持 OTA 更新。
请分享详情。
谢谢。此致、
A. Ajith Kumar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
TMS570LS3137/RM57L843微控制器是否将支持 OTA 更新或者哪个微控制器将支持 OTA 更新。
请分享详情。
谢谢。此致、
A. Ajith Kumar
尊敬的 Ajith Kumar:
是的、固件无线(FOTA)更新可用于 德州仪器(TI)的 TMS570LS3137和 RM57L843微控制器。
TMS570LS3137/RM57L843 微控制器支持多种通信接口、包括以太网、CAN 和 UART、这些通信接口可用于将固件更新数据传输给器件。 此外、TMS570LS3137/RM57L843 具有一个可在系统内进行编程的闪存块、允许将 FOTA 更新应用于器件、而无需对微控制器进行物理访问。
为了在 TMS570LS3137/RM57L843上实施 FOTA、您需要开发可通过一个通信接口接收更新数据、验证数据、然后使用更新的固件对闪存块进行编程的固件。
赫丘利斯控制器支持被称为"双组闪存"架构、此架构使得微控制器能够访问两个独立的闪存存储器组。
微控制器启动时、它会自动开始从第一个组中执行代码、这通常称为组0。 但是、微控制器也可以访问闪存的第二个存储体、该存储体通常被称为组1。 这允许实现 FOTA 更新等功能、此时可以将新固件写入 Bank1、同时微控制器继续从 Bank0执行代码。
--
谢谢。此致、
Jagadish。
感谢您的答复、
如何实现相同的过程。 我已经介绍过以太网引导加载程序的概念。 在这种情况下、我们通过"以太网电缆"将 bin 文件传输到闪存位置 BANK1微控制器中。
无线传输中、我们需要通过互联网传输数据。 从 PC 到网络路由器、我们通过 UART/以太网/CAN 进行连接。 在接收器侧、我们如何连接到微控制器。
在以太网/UART/CAN 之间转换到 WIFI 是否有任何特定 IC? 我需要执行哪些步骤或指定所需的硬件设置。
谢谢。此致、
A. Ajith Kumar
尊敬的 Ajith Kumar:
我找到了一个有关如何将 WiFi 模块连接到 Hercules 器件的有用主题
(+) Hercules 的无线更新-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
请查看上面的主题。
--
谢谢。此致、
Jagadish。
Jagadish、您好!
感谢 Responce、
您在上面提供的链接中包含一个未打开的 wiki 页面(在下面的链接中提到)
LAUNCHXL2_RM57L:_CC3100_Wi-Fi_Demo。
谢谢。此致、
A.阿吉特·库马尔
尊敬的 Ajith Kumar:
我可以打开 wiki 链接

我将再次为您粘贴链接:
LAUNCHXL2 RM57L:CC3100 Wi-Fi 演示-德州仪器(TI) Wiki (TI.com)
--
谢谢。此致、
Jagdish。