This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:是否有任何包含驱动程序的显示

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1237502/msp432e401y-are-there-any-displays-that-have-drivers

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:TM4C123

下午好!  

是否有任何 SPI TFT/OLED 显示屏常用于 LaunchPad 评估板? 我希望已经有一个设备与驱动程序支持,以避免写我自己。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅 插入 LaunchPad 的这款基于 SPI 的 TFT LCD BoosterPack。  https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-K350QVG-S1。 有一些适用于 TM4C123 MCU 的 grlib 示例可移植到 MSP432E。   在下载用于 TM4C MCU 的 TivaWare 后、您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl-boostxl-kentec-s1中找到这些示例。