This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:更新了 SDK、不支持早期样片

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1238591/mspm0g1107-updated-sdk-not-supporting-early-samples

器件型号:MSPM0G1107

大家好、

我的客户希望从预生产器件转移到最终芯片样片。 更新到了最新的 SDK、但仍然会看到类似这样的错误。

 

是否有可用于绕过此限制的支持包附加组件?

-RT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果客户拥有 PG2样片、则应下载 SDK、该 SDK 现已发布在网站上。  不需要支持包。 安装最新的 SDK 并重新启动 CCS 后、他们应该会检查自己的工程设置、并从以前的 SDK 版本切换到最新的 SDK 版本。  

    从顶部 CCS 菜单中选择 Window > Preferences、然后查看 MSPM0 SDK 1.0.1.03是否出现在发现产品列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢快速而全面的响应。 如果我们遇到任何问题、我会建议客户并告知您。  

    Br、  

    -RT