This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:通过 SWD 实现 DSSM 出厂复位

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1237262/mspm0l1306-implementation-of-dssm-factory-reset-over-swd

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我需要弄清楚如何通过 SWD 接口实现 DSSM 出厂复位。 我正在开发用于 MSPM0Lx 器件的编程解决方案、其中主机(主器 件)控制 MSPM0Lx 器件并通过 SWD 接口对其进行编程/擦除。 现在、我之所以卡住、是因为我需要在 NONMAIN 闪存中恢复出厂设置。 我想使用调试子系统邮箱的恢复出厂设置命令。

我的问题是、我不知道如何访问 DSSM 寄存器以实现恢复出厂设置。

我当前恢复出厂设置的 algo 为:

1.打开设备电源

运行强制初始化过程(读取0x6BA0477、在 CTRL/STAT 寄存器中执行系统和调试加电、等等)

3.在 AP 选择寄存器中、我通过写入数据0x02000000来选择 SEC-AP 单元。

4.尝试读取 Special_AUTH 寄存器(offsett 0x1200)、其值应为0x00000013。 我读取0x0、而不是该值。  

SPECIFIC_AUTH 寄存器读取 为:

a)将0x1200写入 AP TAR 寄存器中。

b)首先通过 AP DRW 寄存器读取值、然后通过 DP RDBUFF 寄存器读取(预期值0x00000013)

偏移量0x1200是 SPECIFIC_AUTH 寄存器的正确最终地址吗? 或者是否需要将该偏移添加到某个"基址寄存器地址"中? 如果是的话,基地是什么?

实施恢复出厂设置的后续步骤是什么? 对于如何写入 DSSM 寄存器以实现恢复出厂设置的步骤序列、我非常有用。  

谢谢!

此致、

托马斯