This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:错误:调用 scripting.AddModule ()时发生异常:没有此类资源:/ti/driverlib/Board.syscfg.js

Guru**** 2870360 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1238398/mspm0l1306-error-exception-occurred-calling-scripting-addmodule-no-such-resource-ti-driverlib-board-syscfg-js

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

当我尝试使用 SysConfig 从任何 mspm0_sdk 打开任何示例工程时,我遇到此错误。[错误:调用 scripting.AddModule ()时发生异常:没有这样的资源:/ti/driverlib/Board.syscfg.js

但是、如果我 从 IAR 启动同一个项目、效果会很好。

您能帮助我看看我的 SysConfig 是否有任何问题吗?

 

这不是唯一有问题的项目。 SDK 示例中的任何工程都无法 直接从 SysConfig 打开。 但它过去是有效的。

 

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    您能否检查 SysConfig CCS 尝试使用的版本? 在项目上右键点击并选择"属性"。 在常规选项卡中、选择产品。

    处理添加实例或模块的任何 SysConfig 错误都与版本冲突有关。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尴尬的事情。 我今天重新启动了我的电脑,一切都在工作。 昨天我安装了 SysConfig 15.2、16.1、16.2。 昨天我卸载了15.2。 今天16.2正在工作。
    下次我将重新启动我的电脑,然后在这里发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。