This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:无法访问 DAP

Guru**** 2386960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1226915/tmdscncd263-unable-to-access-the-dap

器件型号:TMDSCNCD263

大家好!

我使用的是 AM263 CC、它已连接到 TMDSCNHSECDOCK、没有任何问题。 当我从午餐休息时间回来时、突然、当尝试调试我的项目时、CCS (12.2.0)返回一个错误:

Cortex_R5_0:GEL 输出:在 R5F0上加载 GEL 文件
Cortex_R5_0:GEL 输出:在 R5F0上加载 GEL 文件完整

CS_DAP_0:连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真软件包9.10.0.00080)

从工作状态开始、我没有更改任何设置。

对于 SDK 中的示例程序(8.5)、相同的错误仍然存在。

我已尝试重新启动电路板、CCS 和 PC。 使用不同的 USB 端口也没有帮助。  

LED 未指示任何错误。

如何解决此问题?

提前感谢!

TIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是 Am263x-CC 卡最常发生的 CCS 错误。 您是否尝试重新启动目标配置?  
    另外、您尝试为 Am263x-CC 加电的电源是什么? 我还假设您曾尝试过执行 POR (按 CC 上的复位按钮)。  

    还要尝试使用板载 USB-C 连接器、而不是 HSEC 集线站的电源输入、直接为 AM263x-CC 供电。

    谢谢。
    兴植

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshwik:

    感谢您的快速回答

    我尝试启动自定义目标配置、但发生了相同的错误。 我通过 HSEC 集线站供电。 是的,我也做了一个 POR。

    即使连接的 USB 端口具有电池标志以验证供电功能、通过 USB-C 直接为其供电也无法正常工作。 在 CCS 出现错误之前也是如此、我只使用 HSEC 集线站。

    我有一个怀疑是、当我尝试为 ADC 输入电压时、我通过将 输入电压的 V-引脚连接到集线站上的3、3V 引脚而创建了短路、并且可能出现了故障。

    此致、提前表示感谢

    TIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IC 很可能会因某种原因而熔断或损坏。 我建议订购新器件或 SoC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM263x CC 具有内置 XDS110仿真器、并可选择使用来自 HSEC 连接器的 JTAG 信号。 DIP 开关 SW5用于选择 JTAG 调试器:板载 XDS110、或连接到 CC 集线站的外部调试器。

    如果 SW5选择外部调试器、则将板载 XDS110连接到目标会引发 JTAG DAP 错误:

    Cortex_R5_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.9.0.00040)