主题中讨论的其他器件:SysConfig、 AM2732
您好、TI 专家!
我将尝试使用 CSI IF 将 Sitara 评估模块连接到我们的定制电路板。
为了检查连接、我使用的是 MCU + SDK 版本08.04.00.17下的 CSI-RX 示例。
正如在 SDK 中编写的那样、此示例在与外部 CSI2器件一起工作、但仅在内部工作。
我们修改了示例代码、以便与定制电路板一起使用、但它不起作用。
定制电路板上的 CSI 具有以下参数:
- 2个数据通道(D0和 D1)
- 1个时钟通道,频率为160MHz(每通道320Mbps)。
CSI IF 连接到前端1的连接器 J1。
我已使用示波器检查了 CSI、并且它会按预期运行。
关于代码、执行以下步骤:
1) 1)导入 CCS 版本为11.2.0.00007的示例
2) 2)添加了"CSIRX_debugModeGenerateFrames"和"CSIRX_debugModeEnable"部分的注释
3) 3)更改了 sysvconfig 配置以匹配硬件
4) 4)为线路启动检测和帧启动检测另外添加了两个中断。
在使用此代码的情况下、即使 CSI 正在运行、也不会生成中断。
为了调试问题、我应该在固件中检查什么?
在哪个文档中、我可以找到 SysConfig 的 Data Lane Config 位置与器件实际引脚之间的对应关系?
谢谢。