This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的论坛:
我曾尝试在 MSP432E401Y 中学习 I2C 传输、现在需要传输16位数据。
此致、
TeX
您好!
我想在这里 帖子 您能够使用 driverlib 来开发您的 I2C 应用。 您想要切换到 Energia 的原因是什么? 我们没有 Energia 的相关经验。 请参阅 常见问题 TM4C129页面、与 MSP432E 相同、我们在 e2e 上不支持 Energia、 如果您 坚持 为您的应用使用 Energia、您可以从 forum.43oh.com/.../获取帮助。 无论使用哪种方法(SDK 或 Energia 中的 driverlib)、您都需要最好使用逻辑分析仪来捕获发送到外部传感器的命令序列。 您是否符合传感器数据表中规格的时序和命令序列? 如果您认为您的命令序列正确、但传感器未返回正确的数据、则需要咨询传感器供应商。 如果传感器是 TI 器件、请打开指定相应传感器器件型号的新螺纹。 向他们展示您的 I2C 命令序列的完整捕获、让他们提供有关其为何不起作用的提示。
您也可以在 Google 上搜索如何将 Wire.write 用于 I2C。
https://docs.particle.io/reference/device-os/api/wire-i2c/write/
https://energia.nu/guide/libraries/wire/wire_write/
似乎对于多字节写入、您需要使用 Wire.write (data、length)语法、而不是 Wire.write (value)、因为它在您的中会执行单个字节。 在任何情况下、您都应咨询 https://forum.43oh.com/forum/119-energia/、
您好!
我实际上是在寻找 driverlib 程序
我不明白。 我不确定您是否与我在这篇文章 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1233558/msp432e401y-i2c-read-register-data-driverlib-example/4666405?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A563145#4666405中提供帮助的人是同一个人。有时、我会发现同一家公司的多名员工共享同一个帐户。
在那篇文章中、显示的所有代码都是 driverlib 函数、我想您已经使其最终工作了。 我还展示了在哪里可以找到所有 I2C 示例。 我会在这里再次将我的答案粘贴到那个帖子上。
有大量的 I2C 示例可供您参考。 首先、安装 适用于 MSP432E 的 SimpleLink SDK 、然后将以下目录中的这些工程导入 CCS。
您可以从 CCS 内的 Resource Explorer 导入相同的项目。
您可以在以下位置找到所有 driverlib API:
尽管下面的这个示例(读取湿度传感器)适用于 TM4C129 MCU、但它与共享相同 driverlib 的 MSP432E MCU 是相同的器件。 以下是示例代码、您也可以查看。
#include <stdint.h> #include <stdbool.h> #include "inc/hw_memmap.h" #include "inc/hw_ints.h" #include "driverlib/debug.h" #include "driverlib/gpio.h" #include "driverlib/i2c.h" #include "driverlib/interrupt.h" #include "driverlib/pin_map.h" #include "driverlib/rom.h" #include "driverlib/rom_map.h" #include "driverlib/sysctl.h" #include "driverlib/uart.h" #include "utils/uartstdio.h" //***************************************************************************** // //! \addtogroup example_list //! <h1>Humidity Measurement with the SHT21 (humidity_sht21_simple)</h1> //! //! This example demonstrates the usage of the I2C interface to obtain the //! temperature and relative humidity of the environment using the Sensirion //! SHT21 sensor. //! //! The I2C7 on the EK-TM4C1294XL launchPad is used to interface with the //! SHT21 sensor. The SHT21 sensor is on the BOOSTXL_SENSHUB boosterPack //! expansion board that can be directly plugged into the Booster pack 1 //! connector of the EK-TM4C1294XL launchPad board. Please make sure proper //! pull-up resistors are on the I2C SCL and SDA buses. //! //! This example uses the following peripherals and I/O signals. You must //! review these and change as needed for your own board: //! - I2C7 peripheral //! - GPIO Port D peripheral //! - I2C7_SCL - PD0 //! - I2C7_SDA - PD1 //! //! UART0, connected to the Virtual Serial Port and running at 115,200, 8-N-1, //! is used to display messages from this application. // //***************************************************************************** //***************************************************************************** // // Define SHT21 I2C Address. // //***************************************************************************** #define SHT21_I2C_ADDRESS 0x40 //***************************************************************************** // // Define SHT21 Commands. Please refer to the SHT21 datasheet for // all available commands. // //***************************************************************************** #define SW_RESET 0xFE #define TRIGGER_RH_MEASUREMENT 0xF5 #define TRIGGER_T_MEASUREMENT 0xF3 //***************************************************************************** // // The variable g_ui32SysClock contains the system clock frequency in Hz. // //***************************************************************************** uint32_t g_ui32SysClock; //***************************************************************************** // // Application function to capture ASSERT failures and other debug conditions. // //***************************************************************************** #ifdef DEBUG void __error__(char *pcFilename, uint32_t ui32Line) { } #endif //***************************************************************************** // // Configure the UART and its pins. This must be called before UARTprintf(). // //***************************************************************************** void ConfigureUART(void) { // // Enable the GPIO Peripheral used by the UART. // MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA); // // Enable UART0. // MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0); // // Configure GPIO Pins for UART mode. // MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX); MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX); MAP_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); // // Initialize the UART for console I/O. // UARTStdioConfig(0, 115200, g_ui32SysClock); } //***************************************************************************** // // This function sends the specified command to the I2C slave device. // //***************************************************************************** void I2CWriteCommand(uint32_t ui32Command) { // // Set up the slave address with write transaction. // MAP_I2CMasterSlaveAddrSet(I2C7_BASE, SHT21_I2C_ADDRESS, false); // // Store the command data in I2C data register. // MAP_I2CMasterDataPut(I2C7_BASE, ui32Command); // // Start the I2C transaction. // MAP_I2CMasterControl(I2C7_BASE, I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND); // // Wait until the I2C transaction is complete. // while(MAP_I2CMasterBusy(I2C7_BASE)) { } } //***************************************************************************** // // This function will read three 8-bit data from the I2C slave. The first // two 8-bit data forms the humidity data while the last 8-bit data is the // checksum. This function illustrates three different I2C burst mode // commands to read the I2C slave device. // //***************************************************************************** void I2CReadCommand(uint32_t * pui32DataRx) { // // Modify the data direction to true, so that seeing the address will // indicate that the I2C Master is initiating a read from the slave. // MAP_I2CMasterSlaveAddrSet(I2C7_BASE, SHT21_I2C_ADDRESS, true); // // Setup for first read. Use I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START // to start a burst mode read. The I2C master continues to own // the bus at the end of this transaction. // MAP_I2CMasterControl(I2C7_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START); // // Wait until master module is done transferring. // The I2C module has a delay in setting the Busy flag in the register so // there needs to be a delay before checking the Busy bit. The below loops // wait until the Busy flag is set, and then wait until it is cleared to // indicate that the transaction is complete. This can take up to 633 CPU // cycles @ 100 kbit I2C Baud Rate and 120 MHz System Clock. Therefore, a // while loop is used instead of SysCtlDelay. // while(!MAP_I2CMasterBusy(I2C7_BASE)) { } while(MAP_I2CMasterBusy(I2C7_BASE)) { } // // Read the first byte data from the slave. // pui32DataRx[0] = MAP_I2CMasterDataGet(I2C7_BASE); // // Setup for the second read. Use I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_CONT // to continue the burst mode read. The I2C master continues to own // the bus at the end of this transaction. // MAP_I2CMasterControl(I2C7_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_CONT); // // Wait until master module is done transferring. // while(!MAP_I2CMasterBusy(I2C7_BASE)) { } while(MAP_I2CMasterBusy(I2C7_BASE)) { } // // Read the second byte data from the slave. // pui32DataRx[1] = MAP_I2CMasterDataGet(I2C7_BASE); // // Setup for the third read. Use I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH // to terminate the I2C transaction. At the end of this transaction, // the STOP bit will be issued and the I2C bus is returned to the // Idle state. // MAP_I2CMasterControl(I2C7_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH); // // Wait until master module is done transferring. // while(!MAP_I2CMasterBusy(I2C7_BASE)) { } while(MAP_I2CMasterBusy(I2C7_BASE)) { } // // Note the third 8-bit data is the checksum byte. It will be // left to the users as an exercise if they want to verify if the // checksum is correct. pui32DataRx[2] = MAP_I2CMasterDataGet(I2C7_BASE); } //***************************************************************************** // // Main 'C' Language entry point. // //***************************************************************************** int main(void) { float fTemperature, fHumidity; int32_t i32IntegerPart; int32_t i32FractionPart; uint32_t pui32DataRx[3] = {0}; // // Run from the PLL at 120 MHz. // Note: SYSCTL_CFG_VCO_240 is a new setting provided in TivaWare 2.2.x and // later to better reflect the actual VCO speed due to SYSCTL#22. // g_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_240), 120000000); // // Initialize the UART. // ConfigureUART(); // // Print the welcome message to the terminal. // UARTprintf("\033[2JSHT21 Example\n"); // // The I2C7 peripheral must be enabled before use. // MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_I2C7); MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD); // // Configure the pin muxing for I2C7 functions on port D0 and D1. // This step is not necessary if your part does not support pin muxing. // MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PD0_I2C7SCL); MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PD1_I2C7SDA); // // Select the I2C function for these pins. This function will also // configure the GPIO pins pins for I2C operation, setting them to // open-drain operation with weak pull-ups. Consult the data sheet // to see which functions are allocated per pin. // MAP_GPIOPinTypeI2CSCL(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_0); MAP_GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_1); // // Enable interrupts to the processor. // MAP_IntMasterEnable(); // // Enable and initialize the I2C7 master module. Use the system clock for // the I2C7 module. The last parameter sets the I2C data transfer rate. // If false the data rate is set to 100kbps and if true the data rate will // be set to 400kbps. For this example we will use a data rate of 100kbps. // MAP_I2CMasterInitExpClk(I2C7_BASE, g_ui32SysClock, false); // // Initialize the SHT21 Humidity and Temperature sensors. // I2CWriteCommand(SW_RESET); // // Per SHT21 sensor datasheet, wait for at least 15ms before the // software reset is complete. Here we will wait for 20ms. // MAP_SysCtlDelay(g_ui32SysClock / (50 * 3)); while(1) { // // Write the command to start a humidity measurement. // I2CWriteCommand(TRIGGER_RH_MEASUREMENT); // // Per SHT21 sensor datasheet, the humidity measurement // can take a maximum of 29ms to complete at 12-bit // resolution. Here we will wait for 33ms. // MAP_SysCtlDelay(g_ui32SysClock / (30 * 3)); // // Read the humidity measurements. // I2CReadCommand(&pui32DataRx[0]); // // Process the raw measurement and convert it to physical // humidity percentage. Refer to the SHT21 datasheet for the // conversion formula. // pui32DataRx[0] = ((pui32DataRx[0] << 8) + (pui32DataRx[1] & 0xFC)); fHumidity = (float)(-6 + 125 * (float)pui32DataRx[0] / 65536); // // Convert the floats to an integer part and fraction part for easy // print. Humidity is returned as 0.0 to 1.0 so multiply by 100 to get // percent humidity. // i32IntegerPart = (int32_t) fHumidity; i32FractionPart = (int32_t) (fHumidity * 1000.0f); i32FractionPart = i32FractionPart - (i32IntegerPart * 1000); if(i32FractionPart < 0) { i32FractionPart *= -1; } // // Print the humidity value using the integers we just converted. // UARTprintf("Humidity %3d.%03d\t", i32IntegerPart, i32FractionPart); // // Write the command to start a temperature measurement. // I2CWriteCommand(TRIGGER_T_MEASUREMENT); // // Per SHT21 sensor datasheet, the temperature measurement // can take a maximum of 85ms to complete at 14-bit resolution. // Here we will wait for approximately 90ms. // MAP_SysCtlDelay(g_ui32SysClock / (11 * 3)); // // Read the temperature measurements. // I2CReadCommand(&pui32DataRx[0]); // // Process the raw measurement and convert it to physical // temperature. Refer to the SHT21 datasheet for the // conversion formula. // pui32DataRx[0] = ((pui32DataRx[0] << 8) + (pui32DataRx[1] & 0xFC)); fTemperature = (float)(-46.85 + 175.72 * (float)pui32DataRx[0]/65536); // // Convert the floats to an integer part and fraction part for easy // print. // i32IntegerPart = (int32_t) fTemperature; i32FractionPart = (int32_t) (fTemperature * 1000.0f); i32FractionPart = i32FractionPart - (i32IntegerPart * 1000); if(i32FractionPart < 0) { i32FractionPart *= -1; } // // Print the temperature as integer and fraction parts. // UARTprintf("Temperature %3d.%03d\n", i32IntegerPart, i32FractionPart); // // Wait for one second before taking the measurements again. // MAP_SysCtlDelay(g_ui32SysClock / 3); } }
您负责确定第三方从器件的正确写入和读取顺序。 请咨询从站供应商、以提供波形图。 我无法帮您解决这个问题。 每个从器件可能彼此不同。 下面是读取某个从器件的示例。 请再次牢记、您需要找出对您自己的从器件执行读写操作的正确顺序。
要从上述示例器件读取存储器位置、您需要:
1.从写入操作的从器件地址字节开始。 请参阅从机写入地址的第一帧。
2.写入与要访问的寄存器地址相等的数据。 请参阅第二帧的存储器地址
3.重新启动从器件地址字节以进行读取操作。 查看从机读取地址的第三帧
4.从步骤2中指定的寄存器中读取数据。 有关当前 LSB 的信息、请参阅第四帧。
5.如果读取一个字节、则停止读取事务。 如果您正在读取 第二个字节、则只需继续读取。
有一个基本的了解。 您可以使用以下示例代码开始步骤3至5、从从器件读取两个字节(16位)。
空
I2CReadCommand (uint32_t * pui32DataRx)
{
//
//将数据方向修改为 true,以便查看地址
//指示 I2C 主器件正在从从器件发起读取。
//
MAP_I2CMasterSlaveAddrSet (I2C7_BASE、SHT21_I2C_ADDRESS、TRUE);
//
//设置第一次读取。 使用 I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START
//开始突发模式读取。 I2C 主设备继续拥有
//此事务结束时总线。
//
MAP_I2CMasterControl (I2C7_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START);
//
//等待主模块完成传输。
// I2C 模块在寄存器中设置 BUSY 标志时有延迟,因此
//在检查 BUSY 位之前需要有一个延迟。 以下环路
//等待忙标志被设置,然后等待它被清除
//表示事务已完成。 这最多可以占用633个 CPU
//周期@ 100 kbit I2C 波特率和120 MHz 系统时钟。 因此、
// while 循环被用来代替 SysCtlDelay。
//
while (!MAP_I2CMasterBusy (I2C7_BASE))
{
}
while (MAP_I2CMasterBusy (I2C7_BASE)
{
}
//
//从从器件读取第一个字节的数据。
//
Pui32DataRx[0]= MAP_I2CMasterDataGet (I2C7_BASE);
//
//设置第三次读取。 使用 I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH
//终止 I2C 事务。 在该交易结束时、
//将发出停止位,I2C 总线返回到
//空闲状态。
//
MAP_I2CMasterControl (I2C7_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH);
//
//等待主模块完成传输。
//
while (!MAP_I2CMasterBusy (I2C7_BASE))
{
}
while (MAP_I2CMasterBusy (I2C7_BASE)
{
}
//
// 读取第二个字节。
Pui32DataRx[1]= MAP_I2CMasterDataGet (I2C7_BASE);
}
现在,我完全理解了很多感谢你的友好的信息
此致
TeX