This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:用于 XDS110的 Uniflash 等软件、支持 TMS320LF240x

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, UNIFLASH, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1239022/tmdsemu110-u-software-like-uniflash-for-xds110-that-support-tms320lf240x

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHcontrolSUITE

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

"我想将 TMS320LF240x 与 TMDSEMU110-U XDS110 JTAG 调试探针一同使用、但在支持的器件中找不到它。

请提供帮助、是否有 Uniflash for XDS110等其他 支持 TMS320LF240x 的软件

我的问题与 TMS320LF240x、xds110和 Uniflash 有关
我对它们进行了很好的修订、支持 XDS110的器件、它应该是其中之一的 TMS320LF240x、但 Uniflash 不支持它"

感谢您的支持。 非常感谢您的帮助。

此致、  

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F24x 是一款非常旧的器件。 当前基于 XDS 的调试探针(如 XDS110)不支持该探针。  如前所述、现有工具(UniFlash 或 CCS)当前版本均不支持该功能。

    支持最新 XDS 的探头可能是现已不存在的 XDS510类调试探头。 我不确定现在是否有任何供应商出售这些产品。 它可能会找到二手的销售在一些网上市场,如 ebay。

    某些第三方(如 Spectrum Digital)拥有24x 闪存工具、但很遗憾、他们不再开展业务。 我相信用于24x 的旧 CCSv3.3可能有一个内置的工具来闪存24x。 该版本需要付费许可证、并且支持非常有限。

    谢谢

    小   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他能否改用  TI C2000 controlSUITE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否使用  TI C2000 controlSUITE?

    ControlSUITE 只是一组目标软件示例和库。 它也不支持 F24x。

    您到底想要做什么? 您是否需要为现有 F24x 设计处理旧工程、并且需要找到一种连接到旧工程以读取/写入目标存储器以及向其中加载程序的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我有一个误解。 我认为 TI C2000 controlSUITE 是一个硬件。 因此、 我想知道是否可以 使用 TI C2000 controlSUITE 将程序加载到 TMS320LF240x 微控制器。 感谢您的澄清。 顺便说一下、 您说过"F24x 是一种非常旧的设备。 当前基于 XDS 的调试探针(如 XDS110)不支持该探针。  如前所述、现有工具(UniFlash 或 CCS)当前版本均不支持该操作。"  我认为最好将此注释包含到这两个微控制器的文档中。 我认为、"不推荐在新设计中采用"注释就可以了。