This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:禁用 ETPWM

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1238995/tms570lc4357-disable-etpwm

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

我们的客户希望 使用单个 ETPWM。 例如 、他将打开 ETPWM1、而 ETPWM2和 ETPWM3将被禁用。  如何禁用其他 ETPWM 以及 应修改哪个寄存器。

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    如果您正在使用 HALCoGen、则当您取消勾选 ETPWM 波形时、相应的初始化代码将不会生成。

    例如、如果您看到下面的、其中我取消勾选 ETPWM7

    下面是启用 ETPWM7而不启用 ETPWM7的代码生成

    所以、我的结论是不会有任何使能寄存器来控制 ETPWM 波形、如果您不需要任何 ETPWM 波形、那么您只需要使用相应的初始化寄存器即可。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。