This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:警告:正在创建输出段".sysmem"而不使用默认大小的段。

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1238441/tmdscncd263-warning-creating-output-section-sysmem-without-a-sections-with-default-size

器件型号:TMDSCNCD263

大家好、

我们正在尝试将 ADC 集成到我们的集成分支中。 我们纳入 ADC 相关功能后、会触发下面所述的警告。

警告#10210-D:创建默认大小为0x800的".sysmem"段;使用
heap 选项可更改默认大小。

注意:我们没有使用 TI 链接器文件。 我们有2MB OCRAM。 我们包含了 UART、GPT、SPI、RTM...等。 如果我们纳入 ADC、则会触发问题。

您能支持人员解决此警告吗?

谢谢  

维韦克·阿里瓦查根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek

    您是否使用 CCS 进行开发、您使用哪种 SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    我们未将 CCS 用于开发目的。  

    我们正在使用 MCAL 版本- MCAL_AM263x_08.06.02  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vivek、感谢其遵循规范。 我建议在问题本身提及 MCAL SDK、它有助于我们将查询定向到合适的专家。 不管怎样、该查询会分配给 MCAL 专家。 请在明天之前收到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [quote userid="561132" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1238441/tmdscncd263-warning-creating-output-section-sysmem-without-a-sections-with-default-size 我们没有使用 TI 链接器文件

    然后、请发布您的链接器文件。 该警告还提示.sysmem 默认为0x800、这意味着您可以使用链接器中的-heap 选项来更改该大小。 如果您尚未在链接器中为堆提供任何大小、请按照 MCAL 链接器中所示进行指定。

    谢谢。
    兴植