This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:无法在 MacOS 上安装 TIRTOS。

Guru**** 2536510 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1234731/tm4c129encpdt-unable-to-install-tirtos-on-macos

器件型号:TM4C129ENCPDT

大家好!

我正在尝试安装 ti rtos oin Mac、但没有发生任何情况。 我已经下载了该文件、解压缩了它、并获得安装权限。 但当我单击文件时、没有发生任何情况。  

帮我解决这个问题。

我使用的是 TM4C129ENCPDT、适用于 Tiva C 板的 TI RTOS 版本2.16.01.14。

提前感谢

此致  

线性调频脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiranth:

     我发现这篇文章 应该解释了为什么安装程序不能在 MacOS 上运行。 除非您能使用仍支持32位的旧版本 MacOS、或者为了获得最佳的兼容性、例如在   2016年左右于 TI-ROS for Tiva 发布之前发布的早期版本 MacOS、否则我认为没有解决方案。 不确定在 MacOS 中是否有任何设置/开关可以在32位兼容模式下运行。 您可能需要向 Apple 进行检查。  没有针对 Tiva 的 TI-RTOS 的任何更新计划。  

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/955462/macos-cannot-install-ti-rtos-2-21-01-08-standalone-package/3531426?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=macos#3531426

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    好的,我理解了 TI RTOS 安装程序没有安装在64位 MacOS 中,我们可以只是将安装在 Windows 中的 TI RTOS 的文件复制到 Mac 并使用相同的吗 ? 我不知道这是不可能的。 我可以做这个替代的方式吗?. 复制 ti rtos 文件夹到 Mac。 在 TI 目录下 XDC 工具所在的位置,我需要使用 XDC 工具构建 TI RTOS,在这种情况下如何构建 TI RTOS?

    此致  

    线性调频脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否可以将安装在 Windows 中的 ti rtos 文件复制到 Mac 并使用相同的文件 ?

    我不知道、我认为这不会像将 TI-RTOS 文件夹从 Windows 复制到 MacOS 那样简单。 当然可以尝试。  我想 如果你能找到一个更旧的 MacOS 机器、那么你可以在它上面安装 TI-RTOS、并确保它工作。 安装 TI-RTOS 后、您可以从旧的 MacOS 计算机复制到新的 MacOS 版本。 我认为这样、您就有更好的机会让它开始工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Charles

    此致

    线性调频脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我尝试从 Windows 复制文件并粘贴到 Mac 中,CCS IDE 正在检测产品窗口中的 TiRTOS ,现在我遇到了另一个问题,即使用 XDC gmake 应用程序构建 TIRTOS .mak 文件我无法做到, 您能建议我如何在 Mac 上使用 XDC 工具(xdctools_3_32_00_06_CORE)构建 tirtos.mak 吗?

    此致  

    线性调频脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiranth:

     我真的不知道这是否会起作用、但你可以尝试一下。 您可以从 http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/下载 MacOS 版本的 XDCtools。 如下载页面中所述、用于 MacOS 的 XDCtools 仅针对 MacOS v10.9进行验证。  您是否尝试过下载 MacOS 版本? 您是否也会遇到与 TI-RTOS for MacOS 相同的安装程序问题? 如果您遇到与 TI-RTOS 等相同的安装程序问题、因为您更新的 MacOS 版本不再支持32位、那么我真的没有解决方案。 之前、我建议您尝试在不晚于 v10.9的较旧 Mac 计算机上安装 TI-RTOS。 安装完成后、您可以将 TI-RTOS 从旧的 Mac 计算机复制到新计算机中。 我觉得这有一个更好的成功机会。