This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:AM2732看似矛盾的数据表(R5F TCM)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1239160/am2732-q1-am2732-seemingly-contradictory-datasheet-r5f-tcm

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2732

AM2732数据表(2022年2月修订、是产品页面上提供的最新数据)表示"特性"部分(第一页):

Dual-core: 128KB TCM per cluster (64KB TCM
per R5F core)

该指示非常具体。 不过、在稍后的同一数据表(第46页)中、脚注(3):

L1 64kB tightly coupled memory shared between lock-step devices, or 32kB L1 for each core when operating in dual-core mode.

技术参考手册没有给出明确的答案(规定"最小"64kB TCM)、但具有对应于每个内核16kB TCM A/B 的存储器映射(每个内核32kB)。 MCU+双核示例似乎也可以通过定义16kB TCMA/TCMB 区域(在 Eclipse 之后映射到相同地址)来确认这一点。

这将表明数据表的功能错误地指出每个群集有128 KB TCM?

相反,这是正确的,如何使用额外的 TCM (基于什么内存映射,链接器脚本)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的"特性"部分可能存在错误、错误地指出每个集群具有128KB TCM。 每个集群的正确分配似乎为64KB TCM、每个内核为32KB。 希望 TI 团队能够尽快澄清一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经开始研究这个。 将于2020年6月更新。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasir:

    每个集群的 TCM 为64KB、每个内核为32KB。 将相应地更新 DS/TRM。

    此致、Shiv