This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:引导加载程序的 NRST 和 I2C SCL 配置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1239197/mspm0l1304-configuration-of-nrst-and-i2c-scl-for-bootloader

器件型号:MSPM0L1304

您好!  

我有关于 I2C 引导加载程序的问题。  

对于16引脚 SOT 封装、NRST 引脚与 PA1进行多路复用。

需要 PA1才能将 BSL 用于 I2C。

NRST 引脚 kΩ 上拉至 VDD、并且 TI 建议连接一个外部47k Ω 上拉 电阻和一个10nF 下拉电容。

但 PA1连接了上拉电阻器和 VDD。

应如何配置 NRST 和 SCL 引脚、以便为选择16个引脚的用户使用 I2C BSL?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高思源

    PA18是 BSL 调用。

    如果调用 BSL、PA1将设置为 I2C SCL

    如果没有 BSL 调用、则 PA1是 NRST 函数。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong LI:

    NRST 与 I2C SCL 进行多路复用。

    我想知道 PA1的上拉电阻值。

    当 kΩ 为 NRST 功能时、它需要47k Ω 上拉电阻器和10nF 下拉 电容器。

    但是、当 PA1设置为 I2C SCL 时、只需要上拉电阻器。

     kΩ I2C 上拉电阻小于47k Ω。

     电容器 连接到时钟信号是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高思源

    请 在 PA1上 kΩ 47k Ω 上拉电阻器和10nF 下拉电容器、以保证 NRST 功能。

    kΩ 调用 BSL、则具有10nF 下拉电容器的47k Ω 上拉电阻器适合在 BSL 上进行 I2C 通信。

    在实际电路板上、我们可以将电容器值从10nF 略微调整到1nF。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李晓东

    感谢你的评分

    这是非常有帮助的。

    谢谢你。