This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:将振荡器 FREQ 从16MHz 更改为25MHz。

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK, TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1237360/tms570ls3137-change-oscillator-freq-from-16mhz-to-25mhz

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:TMDS570LS31HDK、、 HALCOGEN

您好、TI 团队、

我有一个 Hercule TMDS570LS31HDK 板、其运行振荡器频率为25MHz。TI 提供的大部分示例均适用于16MHz 微控制器。 那么、将振荡器频率从16Mhz 更改为25MHz 时、应遵循什么步骤。

请支持我。

谢谢。此致、

A.Ajith Kumar.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    首先、不建议运行具有25MHz 振荡器的 TMS570LS3137控制器。

    您可以看到其时序要求、即50ns (最小值)至200ns (最大值)。 这意味着如果我们转换为频率、

    最小振荡器频率= 1/20ns = 5MHz

    最大振荡器频率= 1/50ns = 20Mhz

    这意味着我们不应使用大于20Mhz 的晶体来生成振荡器频率。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    以太网引导加载程序链接 tidc817.zip 中找到。 它不包含 Halcogen .hcg 文件。 我需要将 osc 频率更改为25MHz、将 Clk div 更改为10、乘法器128、如下图

    在 Code Compressor Studio 中、我必须做哪些更改才能实现这一点。

    谢谢。此致、

    A. Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    我需要将 osc 频率更改为25MHz,Clk div 为10,乘法器128,如下图

    您无需在代码中配置25MHz、因为25MHz 将由硬件直接自动生成、因此您只需为 PLL1配置10和128。

    您可以通过在下面的行更改 LED 值

    如 system.c 中图像右侧所示更改突出显示的线条

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    在 system.c 中更改 PLLCTL1的上述设置后。 程序不起作用、IC 发热。 在 system.h 中是否有任何其他配置。

    谢谢。此致、

    A.阿吉特·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    在 system.c 中更改 PLLCTL1的上述设置后。 程序不起作用、IC 发热。 在 system.h
    中是否有其他配置。

    除了我提到的两项修改外、应该不需要任何其他配置。

    因此、必须满足以下条件:

    最大振荡器频率=1/50ns = 20Mhz

    此器件的振荡器最大频率应小于或等于20MHz、但您尝试使用25MHz。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。