请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
在我们的设计中、我们将 SRAM 连接到 TMS570LC4357的 EMIF 接口。 它通过 CS3_N 进行配置。
在为 ASYNC2配置 EMIF 时、将看到75MHz 的 EMIF 时钟。 而 CS3_n、OE_n 和 WE_n 信号不是从 TMS570LC4357生成。
我们当时正在查看有关 EMIF 接口的所有 E2E 论坛问题。 在其中一个查询中,它被回答为像"nMPUInit()",以包含在"EMIFSYN2Init()"之前。
在 Halcogen 工具中,在配置 MPU 时,可以观察到 nMPUInit()没有生成。
我们想知道,是 MPUInit (),强制性的? 如何配置相同功能?