This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:EMIF 上 SRAM 的连接

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1239572/tms570lc4357-interfacing-of-sram-on-emif

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

在我们的设计中、我们将 SRAM 连接到 TMS570LC4357的 EMIF 接口。  它通过 CS3_N 进行配置。   

在为 ASYNC2配置 EMIF 时、将看到75MHz 的 EMIF 时钟。  而 CS3_n、OE_n 和 WE_n 信号不是从 TMS570LC4357生成。

 我们当时正在查看有关 EMIF 接口的所有 E2E 论坛问题。 在其中一个查询中,它被回答为像"nMPUInit()",以包含在"EMIFSYN2Init()"之前。   

在 Halcogen 工具中,在配置 MPU 时,可以观察到 nMPUInit()没有生成。

我们想知道,是 MPUInit (),强制性的? 如何配置相同功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poornalatha:

    我不知道这种解决方法、但首先要确保您在以下两项内容上的操作正确无误。

    1.确保 您使用的控制器 CS3_n 引脚处于 EMIF 引脚中、并且将右侧引脚连接到从器件

    确保已将 K17正确连接至从设备。

    2.确保您访问的地址范围正确。

    例如 、您应该访问以下突出显示的地址范围以激活引脚

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。