This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507 Uniflash 连接问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1239830/mspm0g3507-mspm0g3507-uniflash-connection-issue

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的支持部门:

我在刷写  MSPM0G3507时遇到问题:

"连接到目标时出错:(错误-6305) PRSC 模块写入路由器寄存器失败。 (仿真软件包9.8.0.00235)"

我使用带有 钉床的 XDS110调试探针

Uniflash 版本: 8.0.0.4026 -(但我们也尝试了8.2.0、8.3.0 )

我检查了所有电气连接是否正确且稳定。

您能帮助解决这个问题吗?

什么错误代码  -6305 代表什么?