This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0 GPIO 使用情况

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1240389/mspm0l1306-mspm0-gpio-usage

器件型号:MSPM0L1306

您好!  

我对 MSPM0L1304xRHBR 的引脚映射有一些疑问。 (32 VQFN 封装)

1. PA18 (BSL 调用引脚)

PA18引脚是 BSL 调用引脚。 但它也用于其他功能、如下所示。

是否可以将其用作模拟引脚?  

PA18需要一个下拉电阻器来防止进入 BSL。

当 PA18用作 ADC、OPA1_IN0+或 GPAMP_INUART0等模拟引脚时、下拉电阻器不会影响输入?

2. JTAG 端口

 PA20/SWCLK/A6引脚在调试期间不能用作 GPIO 或 A6?

3. GPIO 中断引脚

似乎所有引脚上都可以进行 GPIO 中断。

但用于从 SHUTDOWN 模式唤醒的 GPIO 似乎是其中的一部分。

如果设置正确、32引脚器件上只有4个用于唤醒功能的 GPIO (PA0、PA1、PA17和 PA18)。

我的观点是否正确?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高思源

    1. PA18 (BSL 调用引脚)

    我认为 PA18可以用作模拟引脚。
    在用作模拟引脚期间、应移除下拉电阻器。
    这意味着用户可以在此引脚上在 BSL 调用功能和模拟功能之间选择一个功能、因为它是重复使用的引脚。

    2. JTAG 端口

    在调试期间、PA20/SWCLK/A6引脚不能用作 GPIO 或 A6

    3. GPIO 唤醒功能

    32引脚器件上有4个用于唤醒功能的 GPIO (PA0、PA1、PA17和 PA18)。

    谢谢!