This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:刷写错误

Guru**** 2440230 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1239260/tms570lc4357-flashing-error

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: SEGGER

在用 SEGGER J-LINK (加号)刷写 TMS570LC4357芯片时、芯片正在擦除但不刷写。 这可能是什么原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    您能降低速度吗、例如1MHz。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish:

    请您向我提供有关降低速度的更多背景信息。

    谢谢。此致、

    Shubham Chandra Moshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    现在您正在尝试下载 JTAG 速度为4Mhz 的代码、  

    将此速度更改为1MHz、然后再次尝试下载。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。