This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:外部电阻的精度

Guru**** 2757925 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1239232/am2431-accuracy-of-external-resistance

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件: TMDS243EVM

我正在查看 AM2431数据表(SPRSP65F)。
我对"表6-14中的 DDR0_CAL0信号有疑问。 DDRSS0信号说明(续)"。
它 Ω±为"此引脚和 VSS 之间必须连接一个外部240k Ω 1%电阻器"。
电阻器精度是否需要为1%(包括温度系数)?
查看评估板(TMDS243EVM)的原理图和物料清单、可以看到电阻器的精度为1%、不包括温度系数。
类似地、其他数据表中列出的电阻器精度是否包含温度系数?
例如、"Table 6-85中 USB0_RCALIB 信号的电阻器。 USB0信号说明"、第106页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在器件的整个工作温度范围和使用寿命内、精度要求为1%。 在-55°C 至155°C 范围内、EVM BOM 中的电阻器不超过1%。

    谢谢。

    安妮塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anita 您好

    EVM BOM 中的电阻器为 ERJ-2RKF2400X (1%、100ppm/K)。
    室温下的精度为1%。
    它根据温度而波动100ppm/K。
    在-55°C 至155°C 范围内、电阻器不在1%范围内。
    在整个工作温度范围和器件寿命期间满足1%精度要求是否正确?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。 我确认规格中对校准电阻器的要求在整个工作温度范围内和器件使用寿命期间的精度为1%。

    谢谢!

    安妮塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anita 您好

    感谢您的快速响应。

    谢谢!