Other Parts Discussed in Thread: AM2431, TMDS243EVM
主题中讨论的其他器件: TMDS243EVM
我正在查看 AM2431数据表(SPRSP65F)。
我对"表6-14中的 DDR0_CAL0信号有疑问。 DDRSS0信号说明(续)"。
它 Ω±为"此引脚和 VSS 之间必须连接一个外部240k Ω 1%电阻器"。
电阻器精度是否需要为1%(包括温度系数)?
查看评估板(TMDS243EVM)的原理图和物料清单、可以看到电阻器的精度为1%、不包括温度系数。
类似地、其他数据表中列出的电阻器精度是否包含温度系数?
例如、"Table 6-85中 USB0_RCALIB 信号的电阻器。 USB0信号说明"、第106页。