This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:飞思卡尔模式下的 SSI1串行输出引脚上出现毛刺脉冲

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5890, TLC6983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1240130/ek-tm4c129exl-glitch-on-ssi1-serial-out-pin-in-freescale-modes

器件型号:EK-TM4C129EXL
主题中讨论的其他器件:LP5890TLC6983

您好!

当 SSI1用作主机、 模式为 SSI_FRF_MOTO_MOTO_1或  SSI_FRF_MOTO_MODE_3时、 帧末尾串行输出引脚上的干扰会变为0V、正如 FSS 返回高电平一样。 使用 SSI_FRF_TI (TI 连续模式)时、我看不到任何干扰。 我使用10K 电阻器作为 串行 输出引脚的上拉电阻。 引脚配置是 TI PinMux 工具中用于 SSI1的引脚配置、无需进一步修改。

这是不是因为我做错了事?

谢谢。

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是使用 SSI 模块生成 FSS、还是通过 GPIO 生成 FSS? 在我看来、CS 信号的延长似乎比与 DATA 引脚进行比较时长得多。 您是否还可以将时钟添加到示波器中、从而使所有内容都清晰可见?  如果干扰超出有效芯片选择范围、则不应导致从器件将干扰误解为有效数据。 您能否确认从器件正确接收数据? 通常、不需要在 MOSI 引脚上添加一个上拉电阻器、但我认为这没有什么坏处。 我想是在 FSS 取消置位后、数据基本上是未定义的、可能是三态的。 根据迹线上的电容和10k 上拉电阻器、上拉至3.3V 可能需要一些 RC 延迟。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的快速响应。

    1. FSS 由 SSI 模块自动生成,帧恰好包含许多逻辑1! 可以通过我发送的另一个跟踪来验证这一点。

    2.我同意通常情况下这不会造成问题,因为在流氓脉冲期间或之后没有时钟。 不过、我碰巧使用它和 PWM 生成的连续时钟来驱动 LP5890/TLC6983 LED 驱动器、因此此脉冲会使设备正常工作。 因为 TI 同步模式不存在此类问题、所以它可以很好地与连续时钟协同工作、我可以继续使用此模式。 我只是出于完整性考虑尝试了这些模式、如果它们在此应用中不起作用、这不是问题。

    3.当我读取到引脚空闲时为三态、所以不希望它悬空时、我添加了上拉电阻器。

    4.感谢您指出 Q =未定义的区域。 我没有注意到这一点。 这很好地解释了我看到了什么。

    我真的只是想确保这不是我做错的事情、这似乎是 SSI 模块的预期行为。

    此致、

    马修