This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432-调试 器:如何确保正确配置并优化了 XDS200和 XDS110探针以实现峰值性能?

Guru**** 1144880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, ENERGYTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1239692/msp432-debuggers-how-to-ensure-that-xds200-and-xds110-probes-are-properly-configured-and-optimized-for-peak-performance

器件型号:MSP432-调试 器
主题中讨论的其他器件:MSP432E401YENERGYTRACE

我们使用 XDS110和 XDS200探针已经很长时间了。  在线信息似乎表明 XDS200应该比 XDS110更适合。  因此我们购买了 XDS200、但并没有发现任何差别。  也许我们没有正确配置某些东西?  目标配置菜单非常令人困惑。  如何使用我们的环境配置调试探针、以确保能够充分利用这些探针。  我们将使用 Code Composer Studio 10.1.0、并使用 MSP432E401Y 和4.20.0.12 Simplelink SDK 进行开发。  对于如何加快调试器的速度、我们有任何想法、万分期待?