This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:ADC 的内部电压基准是什么

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM57L, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1240882/launchxl2-rm57l-what-is-the-internal-voltage-reference-for-adc

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好、TI 团队、

我目前正在处理 LAUNCHXL2-RM57L 上的 ADC 项目。我只是一个初学者、这可能是一个很冷的问题。ADC 的内部基准电压是什么。是否有任何内部基准电压。我们可以在数据表中找到外部 ADREFLO 和 ADREFHI。

请分享配置 ADC 是否有任何示例代码。

谢谢。此致、

S.R Aravind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    应向 ADREFHI 和 ADREFLO 引脚提供外部基准电压。  

    模拟转换范围由基准电压决定:ADREFHI 和 ADREFLO。 ADREFHI 是最高基准电压、也是可转换的最大模拟电压。 模拟输入电压 等于 ADREFHI 会导致输出代码0x3FF (对于10位分辨率)和0xFFF (对于12位分辨率)。 ADREFLO 是最低基准电压、是可以转换的最小模拟电压。  施加等于 ADREFLO 的输入会导致输出代码0x000。 必须 选择 ADREFHI 和 ADREFLO 来使其不超过分别为 VCCAD 和 VSSAD 的模拟电源。

    在 RM50Lx Launchpad 上、ADREFHI 连接到 VCCAD (3.3V)、ADREFLO 连接到 GND。  

    请使用 HALCOGEN 来生成基本硬件驱动程序和 HALCOGEN 下的示例:

    https://www.ti.com/tool/HALCOGEN